NX NX 2D EDITで「新規作成」を実行できない

2023-10-12T10:51:56Z
NX for Design

サマリ


詳細

日本語環境のNX 2D EDITで「新規作成」を実行すると、「試行しているオペレーションをサポートするテンプレートはありません。このオペレーションをサポートする関係のあるテンプレートをpaxファイルに追加してください」とのエラーが表示され新規ファイルを作成することができません。



但し、英語環境ではこの現象は発生しません。また、既存の図面パートファイルは開くことができます。

Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX2212.8300, NX2306.3000で既に修正されており、NX 2312シリーズでも修正が予定されています。

回避策:

一時的に環境変数UGII_LANGをEnglishに設定してください。

Notes

この問題は、NX2212.8100以前及びNX2306.1700の、英語環境以外のローカライズ環境で発生します。

Platforms
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2212.8100
  • NX V2306

KBアーティクルID# PL8751758

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting