NX2306はCATIA V5のどのバージョンをサポートしていますか。
なお、ヘルプでは以下のように説明されています。
トランスレータは、CATIA V5 R7およびそれ以降のファイルをインポートして、NXファイルをCATIA V5 R20ファイルとしてエクスポートします。
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.ugcatia5/xid458411
SolutionNX2306は、CATIA V5 R7 から CATIA V5-6R2023SP2をサポートしています。
Notes