「パートのエクスポート」を実行したところ、「あるオブジェクトの既にゼロの参照数を減少させようとしました」とのエラー・メッセージが表示され、パートファイルはエクスポートされませんでした。
再現手順:
1. モデルファイルを開きます。
2. ファイル>エクスポート>パートを選択。
3. 「新規作成」を選択し、「パートを指定」で任意のファイル名をしています。
4. クラス選択>すべてを選択>OK
5. 「パラメータの除去」を選択。
6. OK
上記のエラーが表示されます。
Solutionこの問題が発生するには、次の 2 つの条件を満たす必要があります。
1. 隣接する面の同じペアを共有する複数のエッジ、および
2. これらのエッジにユーザー定義の名前がある。
簡単な例として、円柱を減算した球を考えてみます。
ここでの2つのエッジは、同じ2つの隣接する面を共有し、この手前のエッジにはTESTという名前が定義されています。この問題は、このようなモデルをエクスポートするときに発生します。
この挙動は、NX2306の不具合によるもので、NX2306.7000、NX 2312シリーズでの修正が予定されています。
回避策:
例えば、エッジのユーザー定義の名前を手動で削除する等して、上記発生条件を満たさなければ、エラーは発生しません。
Notesこの現象は、パートファイル依存で上記条件を満たした場合にのみ発生し、全てのファイルで発生するものではありません。また、NX2306シリーズ以前のバージョンでは発生しません。