NX 「パートのエクスポート」を実行するとエラーになるケースがあります

2023-10-12T10:51:10Z
NX for Design

サマリ


詳細

「パートのエクスポート」を実行したところ、「あるオブジェクトの既にゼロの参照数を減少させようとしました」とのエラー・メッセージが表示され、パートファイルはエクスポートされませんでした。


再現手順:

1. モデルファイルを開きます。

2. ファイル>エクスポート>パートを選択。

3. 「新規作成」を選択し、「パートを指定」で任意のファイル名をしています。

4. クラス選択>すべてを選択>OK

5. 「パラメータの除去」を選択。

6. OK


上記のエラーが表示されます。

Solution

この問題が発生するには、次の 2 つの条件を満たす必要があります。

1. 隣接する面の同じペアを共有する複数のエッジ、および

2. これらのエッジにユーザー定義の名前がある。

簡単な例として、円柱を減算した球を考えてみます。

ここでの2つのエッジは、同じ2つの隣接する面を共有し、この手前のエッジにはTESTという名前が定義されています。この問題は、このようなモデルをエクスポートするときに発生します。



この挙動は、NX2306の不具合によるもので、NX2306.7000、NX 2312シリーズでの修正が予定されています。

回避策:

例えば、エッジのユーザー定義の名前を手動で削除する等して、上記発生条件を満たさなければ、エラーは発生しません。

Notes

この現象は、パートファイル依存で上記条件を満たした場合にのみ発生し、全てのファイルで発生するものではありません。また、NX2306シリーズ以前のバージョンでは発生しません。

Platforms
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2306

KBアーティクルID# PL8751754

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

CAD Translators