NX 作業座標系を移動する方法

2023-10-12T10:50:22Z
NX for Design

サマリ


詳細

選択した任意の平面をXY平面とするように、作業座標系を移動する方法を教えてください。

Solution

いくつかある方法の一例として、作業座標系ダイナミクスコマンドを紹介します。


作業座標系ダイナミクス [WCS Dynamics] を使用して、作業座標系(WCS)を動的に再方向付けします。


Notes

詳細につきましては、以下のリンクにて説明されておりますのでご参照ください。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200605195244930.coord_sys_datums/uiu_ab_dynwcs_r

Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2206

KBアーティクルID# PL8751752

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling