Solid Edge *.selock という拡張子のファイルは何ですか?

2023-09-25T03:40:03Z
SE_BETA SE_TSS DOC_MANAGEMENT FLOEFD 3D-SKETCH SIMULATION Teamcenter Share TECH_PUB ASSEMBLY APPLICATION PART/SHEETMETAL TRANSLATORS DRAFT SETUP Solid Edge Marketing

サマリ


詳細

フォルダに*.selock という拡張子のファイルが生成されていました。これは何のファイルですか?生成されないようにすることはできますか?

Solution

Solid Edgeのオプションの管理にある、[ファイルの複製サービスを使用するときは、分配ファイルアクセスを有効にする]オプションを有効にしていると、ファイルを開いている間、*.selockの拡張子を持つファイルを生成します。(例:Part1.par.selock)

これはXcelerator Share、Dropboxなどファイル共有ソフトウェアを使用してSolid Edgeファイルを共有する場合、他のユーザがアクセスしている間、ファイルをロックします。読み取り専用アシスタントは、ファイルがロックされていることを相手に通知します。このオプションを無効にするとロックファイルは生成されなくなります。


KBアーティクルID# PL8750108

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SE_BETA