ライセンスファイル名に全角文字を含んでいた場合、ライセンスサーバ稼働に問題なく、NXも問題なく起動できるか?
SolutionSiemens License Server、及びSiemens PLM
License ServerのベースソフトウェアであるFlexlm(FlexNet Licensing)では、全角文字を含んだライセンスファイル名をサポートしているので、ファイル名に日本語を含んだライセンスファイルであっても認識され、ライセンスサーバは正常に動作し、NXを起動することも可能です。
ライセンスファイルは日本語を含んでいる場合、UTF-8でエンコードされている必要があります。
ただし、バンドル設定が必要な場合、Siemensライセンスツールでのバンドル設定はできません。
環境変数 UGS_LICENSE_BUNDLEでバンドル設定されていない場合は下記エラーが表示されます。
NXライセンスエラーです。
使用可能なライセンスがありません。
ライセンスがないか、またはUGS_LICENSE_BUNDLE環境変数が間違ってセットされています。
ファイル→ユーティリティ→バンドルを選択で、ライセンスバンドルを適切にセットするか、またはファイル→終了で、NXをシャットダウンしてください。
Siemensライセンスツールは全角文字が含まれているライセンスファイル名をサポートしていないため、エラーが表示されてバンドル設定や借用設定はできません。
その場合は、NX内のユーティリティや環境変数 UGS_LICENSE_BUNDLEの設定など別の方法を利用する必要があります。
FlexNet Licensingでは日本語等のマルチバイト文字を含むライセンスファイル名をサポートしていますが、NX製品を使用する上では半角英数字のファイル名を使用することを推奨します。