Solid Edge Solid Edgeトライアルに関するQ&A

2023-09-15T04:30:03Z
Solid Edge Marketing

サマリ


詳細

Solid Edgeトライアル(無償評価版)についてよくある質問をまとめました。

Solution

Q:無償で評価できる期間はどのくらいでしょうか?

A:30日間となります。

Q:評価ができる製品は?

A:Solid Edge Premium(最上位製品)をご評価いただけます。

Q:評価期間が終わったらどうなりますか?

A:期間が過ぎると利用が出来なくなりますので不要な場合にはソフトウェアを削除してください。もしくはSolid Edgeライセンスユーティリティで、「無償2D Draftingを使用する」を選択することで2D Draftingを利用いただく事、また「ビューアモードを利用する」を選択する事でSolid Edge専用ビューアとしてご利用いただくことが可能です。これらの製品は無制限でお使いいただけます。


Q:評価期間中にコンピュータを変更する事ができますか?

A: Solid Edgeトライアルはソフトウェアをダウンロードしたコンピュータでのみご利用いただけます。コンピュータを変更する事はできません。

Q:システム要件を教えてください。

A:以下のリンクを参照ください。

https://solidedge.siemens.com/ja/resources/system-requirements/

KBアーティクルID# PL8742618

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Solid Edge