Solid Edge Solid Edgeのコンテキストツールバーはカスタマイズできますか?

2023-09-15T04:29:35Z
ASSEMBLY PART/SHEETMETAL

サマリ


詳細

Solid Edgeのコンテキストツールバーをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズすることができますか? ツールバーから特定のコマンドを追加または削除することが可能でしょうか?

例)アセンブリコンテキストツールバー

Solution

Solid Edgeのコンテキストツールバーは、ユーザーが編集できない固定されたコマンドセットを表示するように設計されています。 ツールバーに表示されるコマンドは、各Solid Edgeアプリケーションで最もよく使用されるコマンドです。例えば、「定義を編集」、「非表示」や「編集」などです。

コンテキストツールバーのコマンドは、開発部門が取得したデータに基づいて追加されたもので、最も頻繁に使用されるコマンドを特定し、ツールバーに追加されています。現状、ユーザーがコマンドを追加したり削除したりしてコンテキストツールバーをカスタマイズする方法はありません。

Notes

コンテキストツールバーはカスタマイズできませんが、クイックアクセスツールバーは個人の好みに合わせてカスタマイズできます。 これによりユーザーは自分の使い勝手をパーソナライズし、よく使うコマンドをツールバーに追加することが可能です。

KBアーティクルID# PL8739665

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

ASSEMBLY: ANNOTATIONS/DIMENSIONS