NX スケッチ寸法に「P」式を表示するにはどうすればいいですか?

2023-09-14T01:43:54Z
NX for Design

サマリ


詳細

スケッチを作成し、寸法を追加しましたが、寸法に「P」式がなく数字だけです。

NX11の時の様に「P」式を表示できませんか?


再現手順

1.スケッチを作成します。

2.形状および寸法を作成します

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2306
  • NX V2212
  • NX V2206
Solution

新しいスケッチ ソルバは、「P」式として作成せずに、形状を定義する寸法値として作成します。

表示するには、ユーザは次のことを行う必要があります。

1.スケッチを作成または開きます。

2.寸法上にカーソルを置き、MB3でメニューを表示します。

3.メニューから「式を追加/除去」を選択します。


Notes

ヘルプドキュメンテーションを参照ください。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.xid1849545/xid1913134

KBアーティクルID# PL8739100

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling