Connect for Omniverseでシミュレーションしている状態を出力したいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?
Solution1. Process Simulateを起動して対象のstudyを開きます。
※Simulation可能なOperationを含むStudyを使ってください。
2. ViewメニューにあるConnector for Omniverseを押してアプリケーションを起動します。
3. まずSystem Rootを設定します。
出力するフォルダを右クリックで「Set System root」を選んでSystemrootにします。
※SystemRootの設定がされていないとモデルが出力されません。
SystemRootが設定されるとボルド表記に変わります。
4. Operation Treeから再生するOperationを選びます。
5. 「File Name:」に出力するusdファイル名を設定します。
6. 「Export Simulation」を実行してusdファイルを作成します。
7. NVIDIA Omniverse LauncherでOmniverseを起動します。
8. USD Composer(Create)を起動します。
9. USD Cpomposerで対象のファイルを開きます。
10. USD Composerでシミュレーションを再生するために再生ボタンを押します。
シミュレーションが開始されます。