Tecnomatix Process SimulateからNVIDIA Omniverseへのファイル出力方法

2023-09-15T04:27:21Z
Process Simulate

サマリ


詳細

Process SimulateからNVIDIA Omniverseへのusdファイルを出力するにはどのようにしたら良いでしょうか?

Solution

あらかじめNVIDIA Omniverseをダウンロードしてインストールしてください。

https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/download/

※スタンダードをダウンロードしてください。

※Omniverseの使用にはNDIVIAのアカウントの作成が必要です。

※USDファイルを表示させるためにUSD COMPOSERをインストールしておいてください。

1. Process Simulateを起動して対象のstudyを開きます。

2. ViewメニューにあるConnector for Omniverseを押してアプリケーションを起動します。


3. まずSystem Rootを設定します。

出力するフォルダを右クリックで「Set System root」を選んでSystemrootにします。

※SystemRootの設定がされていないとモデルが出力されません。


SystemRootが設定されるとボルド表記に変わります。


4. 「File Name:」に出力するusdファイル名を設定します。

5. 「Export Scene」を実行してusdファイルを作成します。


6. NVIDIA Omniverse LauncherでOmniverseを起動します。

7.USD Composer(Create)を起動します。

8. USD Cpomposerで対象のファイルを開きます。


studyと同じ形状が表示されます。


※もし何も表示されない場合は表示をPixar Stormなどに変更してオブジェクトが表示されるか試してください。


KBアーティクルID# PL8738765

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Automatic Path Planner Cables Commissioning Continuous MFG Energy Consumption Human Point Cloud Point Cloud View Process Simulate API Development Process Simulate Collaborate Process Simulate Collaborate - Outage Process Simulate Documentation Process Simulate Installation Process Simulate Modeling Process Simulate Off-Line Programming (OLP) Process Simulate Standard Interface Package Process Simulate Tools Process Simulate User Interface Process Simulate VC Lite Robotics & Automation Shopfloor Spot eMS/Tc/TcMA