NX モデルの任意の平面を正面に向けたい

2023-09-14T01:45:29Z
NX for Design

サマリ


詳細

任意の平面を正面に表示する方法を教えてください。

Solution

ビューの向きを面に垂直になるように変更

この例では、どの正投影ビューに対しても平行ではない、選択したフェースに対してビューを位置揃えする方法を説明します。

  1. フェースを選択します。

    平面状フェースまたは非平面状フェースのいずれかを選択することができます。この例では、平面状フェースを選択します。


    2. F8キーを押します。

    NXがビューの向きを選択したフェースに対して垂直になるように変更します。


    Notes

    フェース選択には選択フィルタを「フェース」にすると選択しやすくなります。


    以下のリンクをご参照ください。

    https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200605195244930.xid820118/xid618440

    Platforms
    • Windows 10
    • Windows 11
    Release Versions
    • NX V2206
    • NX - DESIGN V2206

    KBアーティクルID# PL8738352

    目次

    サマリ詳細

    関連するコンポーネント

    Assemblies Modeling PCB Design Routing Sheet Metal Ship Design