NX STEPファイルをインポートするとレイヤカテゴリもロードされる

2023-09-14T01:41:55Z
NX for Design

サマリ


詳細

STEP AP203及びAP214ファイルをインポートすると、レイヤカテゴリ情報も同時にインポートされる。レイヤカテゴリをインポートしない設定はありますか?

再現手順:

1.ファイル>エクスポート>STEP(AP203もしくはAP214を選択)

2.ファイル>新規作成(ブランクテンプレート使用)

3.ファイル>インポート>STEP203(もしくは、STEP214)

※再現手順には、インポート機能を例に説明していますが、出力されたSTEPファイルを、ファイル>開く>STEPを実施して、直接STEPファイルを開いても同様の現象が発生します。


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

STEPファイルをNXへインポート、もしくは、開く際に使用するテンプレートパートに、レイヤカテゴリが定義されている事によります。

回避策:

以下の例は、単位系=mmのテンプレートパートです。パート内に定義されているレイヤカテゴリを削除する事で、レイヤカテゴリをインポートしないようにできます。

% UGII_BASE_DIR%\STEP203UG\step203ugnull_mm

% UGII_BASE_DIR%\STEP214UG\step214ugnull_mm


Notes

NX 1953シリーズまでは、レイヤカテゴリ情報がテンプレートパートに定義されていませんでしたが、NX 1980シリーズ以降、それが新しく定義されています。

***英語記事につきましては、PL8734927をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - DESIGN V2212
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8734926

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling