STEP AP203及びAP214ファイルをインポートすると、レイヤカテゴリ情報も同時にインポートされる。レイヤカテゴリをインポートしない設定はありますか?
再現手順:
1.ファイル>エクスポート>STEP(AP203もしくはAP214を選択)
2.ファイル>新規作成(ブランクテンプレート使用)
3.ファイル>インポート>STEP203(もしくは、STEP214)
※再現手順には、インポート機能を例に説明していますが、出力されたSTEPファイルを、ファイル>開く>STEPを実施して、直接STEPファイルを開いても同様の現象が発生します。
この挙動は、NXの設計された通り動作しています。
STEPファイルをNXへインポート、もしくは、開く際に使用するテンプレートパートに、レイヤカテゴリが定義されている事によります。
回避策:
以下の例は、単位系=mmのテンプレートパートです。パート内に定義されているレイヤカテゴリを削除する事で、レイヤカテゴリをインポートしないようにできます。
% UGII_BASE_DIR%\STEP203UG\step203ugnull_mm
% UGII_BASE_DIR%\STEP214UG\step214ugnull_mm
NX 1953シリーズまでは、レイヤカテゴリ情報がテンプレートパートに定義されていませんでしたが、NX 1980シリーズ以降、それが新しく定義されています。
***英語記事につきましては、PL8734927をご参照ください。