Tecnomatix Tecnomatix2307のライセンスマネージャ

2023-08-21T00:50:25Z
Process Designer Process Simulate eM-Server

サマリ


詳細

Tecnomatix2307をインストールしたのですが、ライセンスマネージャを更新する必要はありますか?

Solution

Tecnomatix2307では対応するライセンスマネージャがSiemens License Serverのみとなります。

Tecnomatix2301まで使用可能だったSPLM Licensingは対応しておりません。

したがってライセンスマネージャの更新が必須となります。

製品センターにあるSiemens Licnese Serverからインストールパッケージをダウンロードしていただくか

Tecnomatixのインストールパッケージ内にある

Setup\LicenseServer\Windows\SiemensLicenseServer_v2.2.0.0_Win64_x86-64.exe(Windowsの場合)

を使ってインストールを実行してください。

またSiemens License Serverは下位バージョンのTecnomatixにも対応しております。

詳細はPL8721313:「TecnomatixのSiemens License Serverへの対応状況について」をご参照ください。

https://support.sw.siemens.com/knowledge-base/PL8721313

KBアーティクルID# PL8734750

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Alternative Planning Automated Process Generator Integration Line Balancing PLP Manager Pack and Go Planning Logistics Plant Simulation Integration Process Designer API Development Process Designer Installation Quotation User Task Manager WI Author