NX NX12のレイヤ設定コマンドでコンポーネント内のソリッドを選択できない

2023-08-14T05:57:07Z
NX for Design

サマリ


詳細

NX12でアセンブリパートを開き、「レイヤ設定」コマンドを起動してコンポーネント内のソリッド、シートボディなどのジオメトリを選択しようとしてもコンポーネントのみ認識され、ジオメトリを選択することができない。


選択フィルタなしでクイックピックにもリストされず、選択フィルタをソリッドボディなどに設定しても、また「アセンブリの設定」で「コンポーネントメンバの選択」を On にしても選択できない。

Solution

レイヤ設定コマンドでソリッドボディなどのジオメトリが選択できないのは NX12 の不具合で、NX 1847にて修正されています。

回避策
以下のいずれかにて、「レイヤ設定」でコンポーネント内のソリッドなどのジオメトリを選択できます。

・ ソリッドボディを含むコンポーネントを「ウィンドウで開く」または「作業パートにする」で開いてから「レイヤ設定」コマンドを使用する。

・「オブジェクト表示の編集」コマンドで、当該ボディの透明度を変更して適用後、透明度を元に戻してOKすると、それ以降はレイヤ設定コマンドでソリッドボディなどのジオメトリ、及びコンポーネントのどちらも選択可能になる。

Notes

この問題はNX 1847にて修正されていますが、NX 1847からNX 1953シリーズまでは、「レイヤ設定」でのオブジェクト選択で別の問題があります。

詳細は PL8734041 をご参照ください。

Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V12.0.2

KBアーティクルID# PL8734040

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling