NX Windows 10 IoT Enterpriseのサポート

2023-08-07T04:15:00Z
NX System Administration

サマリ


詳細

Windows 10 IoT Enterpriseエディションは、NXが動作するOSとしてサポートされていますか?

Solution

Windows 10 IoT Enterpriseエディションは、NXが動作するOSとしてサポートされていません。リリースノートに記載されているOSをご使用ください。(※Windows 11 IoT Enterpriseエディションもサポート対象外です。)


Notes

Release Note:

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.xid1753866/id746462

***英語記事につきましては、PL8733247をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - SYSENG V2212
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8733245

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation