NX ジャーナル再生時、ファイル名に"//m"を入力すると致命的なエラーが発生

2023-09-14T01:41:26Z
NX Open

サマリ


詳細

ジャーナルマネージャダイアログで、ファイル名として”//m”と入力した時、メモリエラーが発生し、NXが終了する。

再現手順:

1.NX起動>ツールタブ>再生

2.ファイル名に”//m”を入力




Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2007シリーズ以降で発生していましたが、NX 2312シリーズで修正されます。

回避策:

ファイル名に”//”+<文字列>、もしくは”\\”+<文字列>を入力しない。(例えば、”//a”や”\\m”など)

Notes

NX 1980以前では以下ダイアログが出力されますが、操作続行可能です。


***英語記事につきましては、PL8731307をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2007
  • NX - SYSENG V2007
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8731305

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

NX Open - All Languages