ジャーナルマネージャダイアログで、ファイル名として”//m”と入力した時、メモリエラーが発生し、NXが終了する。
再現手順:
1.NX起動>ツールタブ>再生
2.ファイル名に”//m”を入力
この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2007シリーズ以降で発生していましたが、NX 2312シリーズで修正されます。
回避策:
ファイル名に”//”+<文字列>、もしくは”\\”+<文字列>を入力しない。(例えば、”//a”や”\\m”など)
NotesNX 1980以前では以下ダイアログが出力されますが、操作続行可能です。
***英語記事につきましては、PL8731307をご参照ください。