NX Diagramming作成アプリケーションを開始できない

2023-08-09T01:48:11Z
NX for Design

サマリ


詳細

新規作成ダイアログで、Diagramming作成のテンプレートを選択しOKを実行しても、Diagramming環境に入らず、ゲートウエイ環境に入ってしまう。

再現手順:

1.ファイル>新規作成>Diagrammingタブ>テンプレートを選択しOK


結果:


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2206.4020で修正されています。

Notes

この問題は、NX 2206でのみ発生します。

尚、NX Diagramming[NX30900]ライセンスなど、つまり、”nx_diagramming”フィーチャを持たない場合にのみ発生するもので、トークンライセンスを掴むアルゴリズムが機能していない事によります。

参考:正常に動作した場合の挙動は、以下の通りリソースバーに「ランナビゲータ」が開きます。


***英語記事につきましては、PL8731292をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2206.3000
  • NX - DESIGN V2206.3000
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8731289

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Diagramming Modeling