NX 外部IGESトランスレータのExportの設定が igesexport.defから読み込まれない

2023-08-21T03:31:28Z
NX for Design

サマリ


詳細

「スタートメニュー > Siemens NX > トランスレータ – IGES」にて外部IGESトランスレータを起動し、Export を選択すると、デフォルトでは %UGII_BASE_DIR%\IGES\igesexport.def の設定が自動的に読み込まれるべきだが、igesexport.def を編集しても Edit > Settings…で確認するとその編集内容が読み込まれていない。



Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V11.0.2
  • NX V12.0.2
  • NX V1847
  • NX V1872
  • NX V1899
  • NX V1926
  • NX V1953
  • NX V1980
  • NX V2007
  • NX V2206
  • NX V2212
  • NX V2306
Solution

この問題は、確認されているだけでも NX11 以降現時点ではNX 2306までのすべてのバージョンで発生しています。

IGES Export ダイアログで Edit > Setting から設定を変更して File > Save すると igesexport.def に書き込まれます。 (これは正しい動作)
しかし、その後外部IGESトランスレータを Export で再起動すると、設定は igesimport.def から読み込まれてしまうため、保存されたはずの設定は反映さません。

Import に関しては、igesimport.def の設定を正しく読み込みます。

[回避策]
起動時に Import として IGES Data Exchange ダイアログを開き、File > Export を選択して Export に切り替えるとigesexport.def を読み込みます。


Notes

PRはFNクローズされ、NX 2312にて修正される予定です。

KBアーティクルID# PL8721346

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

CAD Translators