NX 既存のパート属性のタイトル/エイリアスを変更できますか?

2023-07-19T03:18:21Z
NX for Design

サマリ


詳細

ユーザが作成したパート属性があり、そのタイトル/エイリアスを変更したいが、編集すると新たなパート属性ができてしまいます


再現手順

1. 任意のパートのプロパティを選択します

2. 「表示パートのプロパティ」ダイアログボックスを開きます

例として、

3. 既存のパート属性: 「PartNumberJP」を選択します

4. タイトル/エイリアス欄で「PartNumberJP」を「部品番号JP」へ書き換えます

5. 「編集を受入れ」ボタンが表示されないため「新しい属性を追加」ボタンをクリックします

-> 「PartNumberJP」が書き換えられずに、パート属性: 「部品番号JP」が作成されます

Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2206
  • NX V2212
  • NX V2306
Solution

これは設計通りの動作になります。

ユーザが作成したパート属性は変更することは出来ません

新しいパート属性が追加されるため、不要なパート属性は削除してください

Notes

ユーザが作成したパート属性を編集するには「ファイル>ユーティリティ>属性テンプレート」を使用します

属性テンプレートを使用することで作成、編集、および管理ができます

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200605195244930.tcint/id1416572?audience=external

例として、

タイトル欄に「PartNumber」、エイリアス(オプション)欄に「PartNumberJP」を作成しOKをクリックします


次に、「表示パートのプロパティ」ダイアログボックスを開きます


再度、「ファイル>ユーティリティ>属性テンプレート」を開きます

エイリアス(オプション)欄の「PartNumberJP」を「部品番号JP」へ書き換え、OKをクリックします


再度、「表示パートのプロパティ」ダイアログボックスを開くとパート属性「PartNumberJP」が「部品番号JP」へ変更されています


KBアーティクルID# PL8721290

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling