測定コマンドで「ジオメトリを作成」を使用して作成した重心シンボルがあります。そのシンボルを含んでいる測定フィーチャを非表示にし、保存した。そのパートをリオープンして、測定フィーチャを表示したところ、重心シンボル位置が変わってしまします。
再現手順:
1.ソリッド形状の作成>測定コマンドによって、重心シンボルを作成
2.測定フィーチャを非表示後、パートを保存
3.パートを閉じ、再度開きます。
4.測定フィーチャを表示します。
この挙動は、NXの不具合によるものでNX 2312で修正されます。
尚、NX 2306シリーズにつきましては、NX 2306.3000で修正予定となります。
NotesNX 1980シリーズからNX 2306で発生しています。
尚、対象がソリッドの場合にのみ現象が発生します。
***英語記事につきましては、PL8721283をご参照ください