NX 測定によって作成された重心が移動する

2023-07-19T03:14:42Z
NX for Design

サマリ


詳細

測定コマンドで「ジオメトリを作成」を使用して作成した重心シンボルがあります。そのシンボルを含んでいる測定フィーチャを非表示にし、保存した。そのパートをリオープンして、測定フィーチャを表示したところ、重心シンボル位置が変わってしまします。

再現手順:

1.ソリッド形状の作成>測定コマンドによって、重心シンボルを作成


2.測定フィーチャを非表示後、パートを保存


3.パートを閉じ、再度開きます。

4.測定フィーチャを表示します。


Solution

この挙動は、NXの不具合によるものでNX 2312で修正されます。

尚、NX 2306シリーズにつきましては、NX 2306.3000で修正予定となります。

Notes

NX 1980シリーズからNX 2306で発生しています。

尚、対象がソリッドの場合にのみ現象が発生します。

***英語記事につきましては、PL8721283をご参照ください

Release Versions
  • NX V2007
  • NX - DESIGN V2007
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8721282

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling