NX NX2306の「組合せ」の機能強化について

2023-07-19T03:13:46Z
NX for Design

サマリ


詳細

この機能強化について、ドキュメントでは以下のように説明しています。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.whatsnew/xid2205540


しかし、スケッチフィーチャを編集しましたが、ドキュメントと同じ結果になりませんでした。

ドキュメントと同じ結果を得る方法を教えてください。

Solution

この事例では、「組合せ」フィーチャで複数の「押出し」フィーチャを選択する前に、ボディ選択インテントを「フィーチャボディ」に設定する必要があります。

下記の図では、組合せ(6)を編集してシフトキーを押しながら「押出し」を選択解除してから、「フィーチャボディ」で「押出し」を再選択します。


スケッチ(0)を編集して、縦の線を短くして、斜線を追加します。


押出し(3)を非表示にすることで、ドキュメントと同じ結果になります。


Notes
Release Versions
  • NX V2306
Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11

KBアーティクルID# PL8721266

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling