GPU要件を満たしていない環境でNX2306を起動し、新規作成コマンドを実行すると、エラーが表示されNXが強制終了します。 これを回避してNXを使用する設定はありますか?
(以下は英語モードでのエラー例です。)
NX2306でのエラーは、認証されていない/サポートされていない環境でNXを実行していることを通知しています。ソフトウェアOpenGLソリューションがサポートされないため、NXは正常動作できなくなります。
ユーザは認証された環境でNXを使用する必要があります。したがって、これを回避してNXを使用する方法はありません。
Notesこの質問は、次のリンクの内容に関連しています。
https://support.sw.siemens.com/ja-JP/knowledge-base/PL8719836?audience=external
以下のNX 2306 Release Notesで説明しています。
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.xid1753866/id744522