NX フェースをフラット化すると長さが変わる

2023-07-14T04:59:50Z
NX for Design

サマリ


詳細

シリンダー形状のフェースを「フラットニングおよびフォーミング」コマンドを使用しフラット化したが、フラット化する前のソースフェースとは異なる長さで作成される。

再現手順:

1.円筒作成後、フラット化したい位置でフェースを分割


2.フラットニングおよびフォーミングによりフェースのフラット化


3.ソースフェースエッジ、および、フラット化後フェースエッジの長さ比較


Solution

この挙動は、NXの設計されている通り動作しています。

Notes

「フラットニングおよびフォーミング」コマンドは、「モデリングの設定」で定義されているトレランス値を使用しておらず、コマンド内部で設定された固定値”0.001”を使用しています。

***英語記事につきましては、PL8721214をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212.5000
  • NX - DESIGN V2212.5000
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8721213

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling