NX 技術データパッケージで、NXからPDFに線幅が正しくエクスポートされない

2023-07-13T07:22:10Z
NX for Design

サマリ


詳細

NXで線幅の違うスケッチラインを作成しましたが、3D PDF出力しAcrobat Readerで確認すると、全て同じ線幅で表示されます。

再現手順:

1.複数の線幅を持つNXパートを準備

2.PMI>発行(技術データパッケージ発行時、使用するオプションは任意)

3.出力された3D PDFをAcrobat Readerで開く


Solution

この挙動は、NXの設計されている通り動作しています。

尚、この現象は線幅をサポートしていないAcrobat Reader側の制限から来るもので、現在、複数の機能拡張要望が提出されています。

Notes

NXで定義された線幅は、Acrobat Reader側で確認すると、全て同じ線幅で表示されます。

***英語記事につきましては、PL8721212をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - TECH_DATA_PKG V2212
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8721211

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI