NX 複数のドラフト解析結果を持つことはできますか?

2023-07-12T03:09:09Z
NX for Design

サマリ


詳細

1度目のドラフト解析実行後、再度新規にドラフト解析を実施しモデルを選択しましたが、既存のドラフト解析が選択されてしまいます。この挙動は、複数の結果を持てないという事でしょうか?

再現手順:

1.解析タブ>フェース形状グループ>ドラフト解析


2.再度、手順1を実行後、パートナビゲータ内ドラフト解析を展開

※ドラフト解析が1つしか存在しない


Solution

この挙動は、NXの設計されている通り動作しています。

対象要素を選択時、既存のドラフト解析(フィーチャ)が選択されている事が原因です。

回避策:

コマンド実行時、「タイプフィルタ」によって「フェース」を設定するか、「一般選択フィルタ」>「詳細フィルタ...」によって「解析」を除外してください。


Notes

***英語記事につきましては、PL8721188をご参照ください。

Release Versions
  • NX - STUDIO_DESIGN V1953
  • NX V1953
Platforms

    KBアーティクルID# PL8721187

    目次

    サマリ詳細

    関連するコンポーネント

    Modeling