NX 「レイヤに移動」でソリッドが選択できない

2023-07-12T02:16:58Z
NX for Design

サマリ


詳細

コンポーネントには複数のソリッドが存在し、その中から1つのソリッドのレイヤを変更しようと「レイヤに移動」を実行したところ、ソリッドを選択する事ができずコンポーネント全体が選択されます。

再現手順:

1.アセンブリ、サブアセンブリ、ソリッドボディの作成

2.表示タブ>レイヤに移動>ソリッドボディを選択


Solution

この挙動はNXの設計されている通り動作しています。

原因は、「ファイル>設定>アセンブリ>コンポーネント>選択>コンポーネントメンバの選択」の設定がOFFのためです。ONに設定する事によって、ソリッドが選択可能となります。

回避策:

設定がOFFの状態でソリッドを選択したければ、以下の何れかを実施してください。

1.ソリッドボディを選択した後でコマンドを実行

2.「一般選択フィルタ」>「詳細フィルタ...」>「タイプ」にて、「コンポーネント」を除外した後でコマンドを実行

2.コマンド実行後「タイプフィルタ」で「ソリッドボディ」にフィルタリング


Notes

「オブジェクト表示の編集」など、「クラス選択」ダイアログボックスを使用する全てのコマンドに共通の動作になり、同様の挙動となります。

***英語記事につきましては、PL8721186をご参照ください。

Release Versions
  • NX V12.0.2
  • NX - DESIGN V12.0.2
  • NX - ASSEMBLIES V12.0.2
  • NX - GATEWAY V12.0.2
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8721185

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling