Solid Edge Solid EdgeファイルのJT変換をコマンドラインで実行する

2023-07-10T00:09:19Z
SE_BETA SE_TSS DOC_MANAGEMENT FLOEFD 3D-SKETCH SIMULATION Teamcenter Share TECH_PUB ASSEMBLY APPLICATION PART/SHEETMETAL TRANSLATORS DRAFT SETUP Solid Edge Marketing

サマリ


詳細

Solid EdgeファイルのJT変換をコマンドラインで実行するには?

Solution

コマンドラインを使用して、Solid EdgeのファイルをJTに変換することができます。コマンドラインの実行ファイルは以下の場所にあります。

C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2023\Program\SolidEdgeTranslationServices.exe

変換ユーティリティで使用可能なパラメータを以下に示します。


-tパラメータは、以下の変換形式およびファイルの種類をサポートします。


例:コマンドプロンプトから実行します。

C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2023\Program\SolidEdgeTranslationServices -i="D:\temp\Sheet Metal1.psm" -o="D:\temp\Sheet Metal1.jt" -t=jt

このユーティリティツールの詳しい情報はオンラインヘルプの「コマンドラインからのファイルの変換」を参照してください。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/246738425/PL20211001099989437.importing_exporting_files/xid1967030

JTに関するオプションは、以下の場所にあるSePvTrn.iniファイルに格納されています。

C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2023\Preferences\Translators\SePvTrn.ini

変換を実行する前に設定パラメータを確認してください。詳しい情報はオンラインヘルプの「JTへの保存」を参照してください

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/246738425/PL20211001099989437.importing_exporting_files/xid727828

KBアーティクルID# PL8721132

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SE_BETA