ダイアログボックスが大きすぎて、下部にある[OK][キャンセル][適用][ヘルプ]のボタンが押せない。
OSの設定→ディスプレイ→拡大縮小とレイアウトで表示スケールのサイズが100%に設定されているか確認してください。
モニターの仕様によっては、125%のように大きいサイズを推奨し標準設定されています。すると、ダイアログボックスの表示が大きくなり、内容が表示しきれない場合があります。表示スケールのサイズを100%に再設定することにより、正常に表示します。