NX メッセージ ボックスの「OK」ボタンをマウスの中ボタン(MB2)を使用して実行できません

2023-06-14T04:03:07Z
NX for Design

サマリ


詳細

 アセンブリコンポーネントの削除を確認するメッセージ ボックスで、マウスの中ボタン(MB2)を使用して [OK] ボタンを実行できません。 NX1980シリーズ以降、カーソルがメッセージボックス上にない場合、MB2ボタンをOKとして使用することができなくなりました。 NX1953シリーズまでは削除確認ダイアログのOKをMB2ボタンで代用できました。  


 複製する手順:

1. 任意のアセンブリを開きます。

2. 任意のコンポーネントを選択します。

3. Deleteキーを使用してコンポーネントを削除します。

4. 「削除」という名前のメッセージボックスが表示されます。

5. カーソルがダイアログ上にない状態でMB2を押します。 メッセージ ボックスは表示されたままになり、コンポーネントは削除されません。   

Solution

この問題は現在調査中です。

修正バージョンが決まり次第、記事を更新します。

Notes

Related English version of the article : PL8686680

なお、このメッセージ ボックスは、ファイル>設定>アセンブリ>コンポーネントで、「削除時に警告」をチェックすることで表示されます。NX2212ではこのオプションがオフになっているので、削除時にメッセージ ボックスは表示されず、Deleteキーを押すことで削除が実行されます。


KBアーティクルID# PL8720691

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies