アセンブリコンポーネントの削除を確認するメッセージ ボックスで、マウスの中ボタン(MB2)を使用して [OK] ボタンを実行できません。 NX1980シリーズ以降、カーソルがメッセージボックス上にない場合、MB2ボタンをOKとして使用することができなくなりました。 NX1953シリーズまでは削除確認ダイアログのOKをMB2ボタンで代用できました。
複製する手順:
1. 任意のアセンブリを開きます。
2. 任意のコンポーネントを選択します。
3. Deleteキーを使用してコンポーネントを削除します。
4. 「削除」という名前のメッセージボックスが表示されます。
5. カーソルがダイアログ上にない状態でMB2を押します。 メッセージ ボックスは表示されたままになり、コンポーネントは削除されません。
Solutionこの問題は現在調査中です。
修正バージョンが決まり次第、記事を更新します。
NotesRelated English version of the article : PL8686680
なお、このメッセージ ボックスは、ファイル>設定>アセンブリ>コンポーネントで、「削除時に警告」をチェックすることで表示されます。NX2212ではこのオプションがオフになっているので、削除時にメッセージ ボックスは表示されず、Deleteキーを押すことで削除が実行されます。