NX エラー - この公差記入枠において参照されているデータムは、現在のパートコンテキストにおいて定義されていません。

2023-06-14T07:32:11Z
NX for Design

サマリ


詳細

PMIを検証するためにアドバイザチェックを実施したところ、データムが存在しているにもかかわらず、エラーが表示されます。

再現手順:

1.公差記入枠、データムターゲットを含むモデルの作成

2.HD3Dツール>PMIアドバイザ>アドバイザチェックを実行


Solution

この挙動は、NXの設計されている通り動作しています。

PMIアドバイザコマンドは、公差記入枠が参照するデータムフィーチャをチェックしますが、データムターゲットは参照としてサポートされていないためチェック対象外(サポート対象外)です。

尚、NX 2212シリーズでデータムターゲットが(サポート)対象として追加されます。


回避策:

(データムターゲットの代わりに)データムフィーチャを定義

Notes

***英語記事につきましては、PL8720690をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2206
  • NX - MBD V2206
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8720689

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI