NX 特殊文字「(」、「)」を名前に持つコンポーネントを「コピー/貼り付け」すると「_」に自動変換される

2023-06-14T04:04:04Z
NX for Design

サマリ


詳細

コンポーネントを「コピー/貼り付け」後に名前を確認すると、コピー元のコンポーネント名が継承されず文字列「(」や「)」が[_」に置き換えられます。この挙動は、NXの設計通りでしょうか?

再現手順:

1.アセンブリナビゲータで名前を変更するコンポーネントを選択>マウス右クリック>プロパティを選択


2.一般タブ>名前を変更。例えば、MOEDL1 > MODEL1(test)

3.「名前をすべてのオカレンスに適用」>「適用」



4.コンポーネントの「コピー」「貼り付け」

5.(コンポーネントがパックされた場合、「パック解除」の実行)

※「(」、「)」文字列が「_」に変換される。


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。「(」、「)」など使用可能な特殊文字列は、コピー/貼り付けを実行後、「_」に自動変換されます。この挙動を好まない場合、特殊文字列の使用を避けることを推奨いたします。

回避策:

「貼り付け」後、マニュアルでコンポーネント名を変更する。

Notes

この挙動は、変更時だけではなく、新規コンポーネント作成時も同様です。


***英語記事につきましては、PL8720686をご参照ください。

Release Versions
  • NX V11.0.2
  • NX - ASSEMBLIES V11.0.2
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8720685

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies