既存のSolid Edgeをアンインストールしたにもかかわらず、またアンインストールに失敗した後にSolid Edgeをインストールしようとしたとき、以下のようなメッセージがでてインストールできません。
次の手順を試してください。
1. C:\Program Files\Siemens\Solid Edge xxx のフォルダをすべて削除。(xxx = バージョン)
2. 次のレジストリを削除。(念のためバックアップをとってください)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version xxx
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version xxx
3. OSを再起動
4. Solid Edgeのインストール
引き続き問題が起きる場合は、.msi 自体が問題の原因になっている可能性があります。Microsoft からトラブルシューティング ツールをダウンロードし、実行してください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed
Notes