Solid Edge 別のバージョンの製品が既にインストールされているため、インストールを続行できません。

2023-06-06T01:56:30Z
SE_BETA SE_TSS DOC_MANAGEMENT FLOEFD 3D-SKETCH SIMULATION Teamcenter Share TECH_PUB ASSEMBLY APPLICATION PART/SHEETMETAL TRANSLATORS DRAFT SETUP Solid Edge Marketing

サマリ


詳細

既存のSolid Edgeをアンインストールしたにもかかわらず、またアンインストールに失敗した後にSolid Edgeをインストールしようとしたとき、以下のようなメッセージがでてインストールできません。


Solution

次の手順を試してください。

1. C:\Program Files\Siemens\Solid Edge xxx のフォルダをすべて削除。(xxx = バージョン)

2. 次のレジストリを削除。(念のためバックアップをとってください)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version xxx

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version xxx

3. OSを再起動

4. Solid Edgeのインストール

引き続き問題が起きる場合は、.msi 自体が問題の原因になっている可能性があります。Microsoft からトラブルシューティング ツールをダウンロードし、実行してください。

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed

Notes

KBアーティクルID# PL8720599

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SE_BETA