NX 寸法値が四捨五入されない

2023-06-08T02:15:38Z
NX for Design

サマリ


詳細

製図環境で、寸法値を小数点第二位までの表示にした時、小数第三位の値が四捨五入されず切り捨てられます。この挙動は、NXの仕様通り動作していますか?

再現手順:

1.小数点以下3桁以上の寸法値を持つモデルの作成>製図環境で寸法の入力

2.ファイル>設定>製図>寸法>テキスト>単位>小数点未満桁数によって、桁数を「2」に設定

変更前:


変更後:


Solution

この挙動は、NXの設計(IEEE 754準拠)された通り動作していて、スケッチやPMI寸法でも同様です。

WORKAROUND:

回避策は、マニュアルでテキストを編集する以外にございません。(寸法テキストを選択>マウス右クリック>設定>テキスト>フォーマット>寸法テキストをオーバライド)


尚、「四捨五入」に関する複数の機能拡張要望が提出されております。

Notes

「製図の数字丸めルール」に関する記述は、以下ドキュメント参照

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.drafting/pref_precision_rt

IEEE 754に関する記述は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照

https://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

***英語記事につきましては、PL8720593をご参照ください。

Release Versions
  • NX V12.0.2
  • NX - DESIGN V12.0.2
  • NX - DRAFTING V12.0.2
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8720592

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting Modeling