製図環境で、寸法値を小数点第二位までの表示にした時、小数第三位の値が四捨五入されず切り捨てられます。この挙動は、NXの仕様通り動作していますか?
再現手順:
1.小数点以下3桁以上の寸法値を持つモデルの作成>製図環境で寸法の入力
2.ファイル>設定>製図>寸法>テキスト>単位>小数点未満桁数によって、桁数を「2」に設定
変更前:
変更後:
この挙動は、NXの設計(IEEE 754準拠)された通り動作していて、スケッチやPMI寸法でも同様です。
WORKAROUND:
回避策は、マニュアルでテキストを編集する以外にございません。(寸法テキストを選択>マウス右クリック>設定>テキスト>フォーマット>寸法テキストをオーバライド)
尚、「四捨五入」に関する複数の機能拡張要望が提出されております。
Notes「製図の数字丸めルール」に関する記述は、以下ドキュメント参照
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.drafting/pref_precision_rt
IEEE 754に関する記述は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照
https://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
***英語記事につきましては、PL8720593をご参照ください。