「コンポーネントの追加」コマンドの「アセンブリ位置:スナップ」が設定されている場合、オブジェクトを配置するまで「OK」、「適用」ボタンをクリック出来ません。
NX1926はオブジェクトを配置しなくても「OK」、「適用」ボタンをクリック出来ました。
再現手順
1. NXを起動します
2. アセンブリパートを作成または既存のパートを開きます
3. コンポーネントの追加コマンドを実行します
4. パートを選択します
アセンブリ位置:スナップの場合、「オブジェクトを選択」がスキップされず、
「OK」、「適用」ボタンをクリック出来ません
これは設計された通りの動作です。
Notesスナップ オプションは NX12 以降に実装されており、実装した時の設計意図と異なるのは NX1899 シリーズと NX1926 シリーズの 2 つだけです。
NX12、NX1847シリーズ、NX1872シリーズ、NX1953シリーズ、NX1980シリーズ、NX2007シリーズ、NX2206シリーズ、NX2212シリーズのバージョンでは、オブジェクトの選択はスキップされません。
ユーザーはオブジェクトを選択する必要があります。
これは設計意図としてNX12を踏襲しています。
ユーザーが希望の場所を選択できるようにする必要があり、NX1953 では、この変更を元の状態 (つまり、NX12 の動作) に戻しました。