NX ソースパートの参照セットが「空」の時のWAVE ジオメトリリンカの振る舞い

2023-05-17T01:36:49Z
NX for Design

サマリ


詳細

ユーザーはアセンブリのコンテキスト内で WAVEジオメトリリンカを定義しました。

WAVE のソースパートの参照セットを「空」にした場合、リンクパートのリンクボディの関連付けをオフにすることはできません。

警告メッセージ: 「選択したオブジェクトが作業パート内にないため、リンクしたフィーチャを作成できませんでした。」

再現手順

1. NX2212を起動します。

2. WAVEジオメトリリンカを定義したアセンブリパートを開きます。


3. model1 の参照セットを「空」にセットします。

4. model2を作業パートにします。

5. 「リンクしたボディ」の編集に入ります

6. WAVEジオメトリリンカダイアログを開き、「関連付き」をオフにします。

7. OK

8. OK

「選択したオブジェクトが作業パーツ内にないため、リンクしたフィーチャを作成できませんでした。」



Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2212
Solution

この問題はNX2312以降で修正されます。

Notes

関連した問題として。

日本語の警告メッセージ「選択したオブジェクトが作業パート内にないため、リンクしたフィーチャを作成できませんでした。」に誤訳があります。

正-> 「選択したオブジェクトが作業パート内にあるため、リンクしたフィーチャを作成できませんでした。

英語の警告メッセージ「 The linked feature could not be created because the selected object is within the work part. 」


関連FAQ: PL8716878

KBアーティクルID# PL8716876

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies