ユーザーはアセンブリのコンテキスト内で WAVEジオメトリリンカを定義しました。
WAVE のソースパートの参照セットを「空」にした場合、リンクパートのリンクボディの関連付けをオフにすることはできません。
警告メッセージ: 「選択したオブジェクトが作業パート内にないため、リンクしたフィーチャを作成できませんでした。」
再現手順
1. NX2212を起動します。
2. WAVEジオメトリリンカを定義したアセンブリパートを開きます。
3. model1 の参照セットを「空」にセットします。
4. model2を作業パートにします。
5. 「リンクしたボディ」の編集に入ります
6. WAVEジオメトリリンカダイアログを開き、「関連付き」をオフにします。
7. OK
8. OK
「選択したオブジェクトが作業パーツ内にないため、リンクしたフィーチャを作成できませんでした。」
この問題はNX2312以降で修正されます。
Notes関連した問題として。
日本語の警告メッセージ「選択したオブジェクトが作業パート内にないため、リンクしたフィーチャを作成できませんでした。」に誤訳があります。
正-> 「選択したオブジェクトが作業パート内にあるため、リンクしたフィーチャを作成できませんでした。
英語の警告メッセージ「 The linked feature could not be created because the selected object is within the work part. 」
関連FAQ: PL8716878