NX 「リレーションを緩和」によってリレーションが見つからない

2023-05-09T00:42:09Z
NX for Design

サマリ


詳細

スケッチ環境で、フィレット形状のリレーションを緩和しようとしても、リレーションが見つからないため緩和する事が出来ない。尚、フィレットの部分が真円で作成されている場合は、リレーションが見つかり緩和する事ができる。

再現手順:

1.スケッチでフィレットを作成

2.リレーションを緩和機能をONに設定


3.フィレットを選択

※緩和する為のリレーションが表示されない。

Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。フィレットは、両端にそれぞれライン要素が接線、および、曲線上の点による拘束が存在する事で定義されています。フィレットの定義を損なわない様に、NXはリレーションを緩和によって見つかったリレーションをシンボルを表示しないように設計されています。

尚、フィレット部が真円の場合、または、フィレット部片側端点にラインを伴わない場合は、円(円弧)形状として認識しますのでリレーション緩和シンボルが表示されます。


WORKAROUND:

リレーションを消去(削除)したい場合、「シェイクジェスチャ」機能をご使用ください。(以下リンク参照)

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.xid1849545/xid2012588

Notes

NX 2306シリーズで、フィレットを表すシンボル表示が機能追加されます。(これは、視覚上円弧など類似形状との差別化を図る事を目的としており、リレーション緩和機能の対象ではございません。)

***英語記事につきましては、PL8715933をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - DESIGN V2212
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8715930

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling