PMIとして表示したスケッチ寸法があります。このスケッチ寸法補助線のギャップサイズを、スケッチ環境で変更しモデリング環境に戻ったところ、PMIにその変更が反映されず、ギャップサイズは元のままです。
再現手順:
1.レガシースケッチおよび寸法の作成
2.スケッチ寸法を選択>マウス右クリック>「PMIとして表示」
3.現在のギャップサイズを確認と変更(例えば0から20に)
※ギャップ指定がダイアログに表示されない場合、「PL8709746:スケッチ寸法補助線のギャップ指定ができない」を参照。
4.スケッチを終了
この挙動は、NX2212の不具合によるもので、NX 2306シリーズで修正されます。
WORKAROUND:
変更は、モデリング環境(PMI寸法)で実施して下さい。
PMI寸法を選択>マウス右クリック>設定>寸法線/矢印>寸法補助線>ギャップ
レガシースケッチでのみこの現象が発生し、新スケッチでは問題ありません。
また、現象は寸法補助線のギャップ及びオーバハングのみで発生します。
***英語記事につきましては、PL8715070をご参照ください。