NX 重心シンボルが正しい位置に表示されない

2023-05-16T04:15:38Z
NX for Design

サマリ


詳細

測定コマンドによって作成したボディの重心シンボルがあります。パートナビゲータで「測定」フィーチャを「非表示」にしパートを保存後、再度開いて「表示」にした時、重心シンボルが正しい位置に表示されません。

再現手順:

1.円筒などを作成

2.解析>測定によって、重心の作成


3.測定フィーチャを非表示しパートを保存


4.パートを再度開いた後、測定フィーチャを表示


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 1980以降のNXで発生していましたが、NX 2312シリーズで修正されます。

WORKAROUND:パートを開いた後、以下の何れかを実施

1.「抑制」>「抑制を解除」

2.パートナビゲータで測定フィーチャをダブルクリック>OK

Notes

この現象は、測定フィーチャを「非表示」の状態のままパートが保存された場合にのみ発生します。

尚、シンボルの表示位置だけの問題で、表示される数値(重心点)は正しく表示されています。

***英語記事につきましては、PL8714963をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2007
  • NX - DESIGN V2007
Platforms

    KBアーティクルID# PL8714962

    目次

    サマリ詳細

    関連するコンポーネント

    Modeling