NX テキストのWスケールを(例えば100%に)固定できない

2023-05-16T04:14:55Z
NX for Design

サマリ


詳細

曲線として入力するテキストコマンドに於いて、挿入、もしくは、編集時に長さや高さを指定した場合、それら指定値に応じてWスケールが変更され、縦横比が(例えば100%)に固定されない。

再現手順:

1.メニュー>挿入>曲線>テキスト


2.長さ、もしくは、高さを指定(変更)


Solution

この挙動は、NXの設計した通り動作しています。長さ、もしくは高さの何れかを指定した場合、これら設定値に応じてWスケールが変更されます。

回避策:

高さを指定後、希望するWスケールを(例えば100%に)指定する。

Notes

NX 2312で、Wスケールを固定するオプションが機能拡張される予定です。

***英語記事につきましては、PL8714950をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2027
  • NX - DESIGN V2027
Platforms

    KBアーティクルID# PL8714949

    目次

    サマリ詳細

    関連するコンポーネント

    Modeling