Solid Edge Solid Edgeライセンス使用状況や現在使用中のユーザリストの参照

2023-04-21T00:59:14Z
SETUP

サマリ


詳細

Solid Edgeのフローティング・ライセンスの使用状況を監視するにはどうすればよいですか?例えば、誰が、いつ、どのライセンスを取得したのか、また、その数はどれくらいなのか、などです。

Solution

静的に参照する場合は、LMTOOLSを起動して、「サーバーステータス」タブを選択します。次に、サーバーステータスタブで「Perform Statsu Enquiry」を選択します。これにより、どのような製品があり、何シートがあり、何シートが使用されているかがリスト表示されます。

ライセンス使用量の履歴を見るには、ライセンスサーバーのログファイルを見ることができます。ログファイルを見つけるには、LMTOOLS Config servicesタブを見て、デバッグログファイルへのパスを設定します。このファイルには、ライセンスがいつチェックアウトされたか、チェックインされたか、誰がチェックインしたかが表示されます。

KBアーティクルID# PL8712966

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SETUP: LICENSING