Solid Edge 2023にてバージョンが2210という参照を見かけます。 これは何を意味しているのでしょうか?
Solutionこれは新しいSolid Edgeバージョンのフォーマットです。
デジタルインダストリーズソフトウェア(DISW)ポートフォリオにおける様々な製品の整合性と一貫したリリース番号の維持に向けた取り組みの一環として、Solid Edgeのバージョン情報には新しいフォーマットが使用されています。
例えば、バージョン2210.0003です。
バージョンはYYMM.0000の形式で表示され、YYはソフトウェアリリースの年(22)、MMはリリース月(10)、最後の2桁はメンテナンス更新を示します。この例では、ソフトウェアリリースは2022年10月で、メンテナンスアップデートは03です。